标准和认证特征
TeSys island 遵循以下指令和标准:
- 机械指令 2006/42 / CE:
-
EN ISO 13849-1:2015
-
EN 62061:2016 或 IEC 62061:2015(第 1.2 版)
-
-
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:IEC 61508 第 2 版:2010
-
功能安全 - 工业生产行业的安全仪表系统:IEC 61511 第 2 版:2016
-
TeSys island 停止类别 0 和停止类别 1 功能符合 EN/IEC 60204-1 标准。
在单通道中,这些功能的最高性能是:
-
性能等级“d”类别 2 符合 EN ISO 13849-1 标准
-
SIL*2 功能符合 IEC 61508 标准第 2 版和 IEC 61511 标准第 2 版
-
SIL CL 2 功能符合 EN 62061 标准第 1 版
在双通道中,这些功能的最高性能是:
-
性能等级 “e” 类别 4 符合 EN ISO 13849-1 标准
-
SIL 3 功能符合 IEC 61508 标准第 2 版和 IEC 61511 标准第 2 版
-
SIL CL 3 功能符合 EN 62061 标准:2016 或 IEC 62061:2015(第 1.2 版)
TeSys island 旨在根据其接线架构支持不同的功能安全性能等级和安全完整性等级,并符合下表中所述的功能安全特征。
功能安全特征
|
功能 |
安全相关的停止功能 |
|
|
故障预置位置 |
打开接触器 |
|
|
响应时间(最坏情况) |
145 毫秒 |
|
|
停止类别 EN/IEC 60204-1 |
类别0 / 类别1 |
|
|
机械指令 |
是 |
|
|
TeSys island 系统架构 |
单通道 |
双通道 |
|
性能级别 EN ISO 13849-1 |
PL c, d |
PL c, d, e |
|
接线类别 ISO 13849-1 |
类别 1、2 |
类别 3、4 |
|
SIL CL EN 62061 |
SIL CL 2 |
SIL CL 3 |
|
SIL IEC 61508/IEC 61511 |
SIL 2 |
SIL 3 |
www.se.com/tesys/ 网站中提供了有关功能安全证书。