危险故障的平均频率 [h-1] (PFH)。(危险故障如 IEC 61508-4 中所定义)
为了保证安全功能,IEC 61508 标准要求采用各种级别的措施来避免和控制检测到的错误,具体取决于所需的 SIL*。
必须对安全功能的所有组件进行概率评估,以评估为控制检测到的故障而实施的措施的有效性。
该评估确定了安全相关系统的 PFH(危险故障的平均频率* [h-1])。这是安全相关系统以危险方式发生故障并且无法正确执行安全功能的每小时概率。
根据 SIL,PFH 不得超过整个安全相关系统的某些值。
添加了功能链的各个 PFH 值。结果不得超过标准中规定的最大值。
|
安全完整性等级 |
高需求或持续需求下危险故障的平均频率* [h-1] (PFH) |
|---|---|
|
4 |
10-9 ≤ — < 10-8 |
|
3 |
10-8 ≤ — < 10-7 |
|
2 |
10-7 ≤ — < 10-6 |
|
1 |
10-6 ≤ — < 10-5 |