接线类别 2 的架构要求
类别 2 的指定架构在 EN ISO 13849-1, 6.2.5 中定义。
|
I:输入设备 |
m:监测 |
|
L:逻辑 |
TE:测试设备 |
|
O:输出设备 |
OTE:测试设备输出 |
|
im:互连方式 |
必须正确设计接线类别 2 控制系统的安全相关部分 SRP/CS,以便机器控制系统以适当的间隔检查其功能。
在单通道架构中,SIM 与 SIL* 起动器相关联。
具体而言,对于接线类别 2,镜像接触器连接到 Prevent™ XPS 模块(或等效模块)。如果镜像接触器反馈线的状态不等于 Preventa XPS 模块(或等效模块)的输出状态,则 Preventa XPS 模块(或等效模块)会阻止第二次起动。