8536IB1904ZH-04

SIL 停止,停止类别 0,接线类别 1 配置

注: 根据标准 IEC 61508 确定的安全完整性等级。根据标准 ISO 13849 确定的接线类别 1。根据标准 EN/IEC 60204-1 确定的停止类别 0。

通过断开紧急停止按钮的接触器直接控制电机的 SIL 停止。

SIL 停止

Avatar A1

接线类别 1,停止类别 0

SIL 安全起动器组 1

PLC

电机

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?