8536IB1904ZH-04

SIL 停止,停止类别 0,接线类别 3/4

示例:SIL 停止,停止类别 0,接线类别 3/4 *

示例图例:SIL 停止,停止类别 0,接线类别 3/4

电源

起动按钮 (S2)

紧急停止按钮 (S1)

输入

扁平电缆连接器

启动

SIL 接口模块 (SIM)

扩展

Preventa XPS-UAF 模块

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?