8536IB1904ZH-04

SIL 起动器

警告
意外的设备运行
有关功能性安全的完整说明,请参阅《TeSys™ island 功能性安全指南》,8536IB1904
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

SIL *起动器提供与标准起动器类似的功能,但与 SIL 接口模块相关联。

SIL 起动器的主要功能如下:

  • 提供停止类别 0 和停止类别 1* 功能

  • 为负载提供操作控制

  • 测量与负载相关的电气数据

  • TeSys island 上安装了电压接口模块时提供电能监测数据

单个 TeSys avatar 功能可能需要多个 SIL 起动器。例如,avatar 电机双向 - SIL 停止,接线类别 1/2* 包括两个 SIL 起动器。此外,使用 SIL 起动器的 avatars 始终包含 SIL 接口模块。

SIL 起动器实现以下连接:

  • 断路器上游

  • 下游到负载

SIL 起动器与总线耦合器通讯,发送运行数据和接收命令。

SIL 起动器额定值

功率额定值

安培

参考

kW

hp

4

5

0.18–9

TPRSS009

11

15

0.5-25

TPRSS025

18.5

20

0.76-38

TPRSS038

30

40

3.25-65

TPRSS065

37

40

4-80

TPRSS080

SIL 起动器功能

扁平电缆(用于连接左侧模块)

铭牌

LED 状态指示灯

移动桥接

上游电源连接

下游电源连接

二维码

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.