8536IB1904ZH-04

SIL 起动器

以下数据有助于定义 SIL* 起动器的性能级别。

B10:1,000,000

危险故障的百分比*73%

B10d1,369,863

假设操作次数 = 131,400 次循环/年(平均 15 次循环/小时)

SIL 起动器的计算值如下表所示:

单通道中的 SIL 起动器

接线类别*

SFF

HFT

MTTFd(年)

直流

类别 1

27%

0

100 年

不相关

类别 2 - 直接监控

90%

0

100 年

≥ 90%

双通道中的 SIL 起动器

接线类别 SFF HFT MTTFd(年) 直流

类别 3

27%

0

100 年

≥ 90%

类别 4

90%

0

100 年

≥ 99%

根据架构和测试间隔,SIL 起动器的 PFHd 和 PFD 之间的关系如下表所示:

SIL 起动器 — PFHd 和 PFD

接线类别

PFH (IEC 61508)

PFD (IEC 61508)
Ti=10 年*

PFD (IEC 61508)
Ti=5 年*

类别 1

1.10E-06

4.80E-02

4.82E-03

类别 2 - 直接监控

1.10E-06

4.82E-03

5.06E-04

类别 3

4.5E-09

1.30E-04

类别 4

2.5E-10

2.5E-06

IEC 61508-2 表 3 和 EN 62061 表 5 中定义的架构要求最高符合 SIL 2 级。

需要类别 2 架构来满足 SIL 2 架构约束(使用直接监控镜像输入/镜像输出完成)。

注: 必须在安全相关控制功能解决的危险情况发生之前执行故障检测和指定的故障响应。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?