8536IB1904ZH-04

SIL 停止,停止类别 1,接线类别 3/4

示例:SIL 停止,停止类别 1,接线类别 3/4 *

示例图例:SIL 停止,停止类别 1,接线类别 3/4

并联链路

S2 起动按钮

反向链路

输入

电源

启动

扁平电缆连接器

扩展

SIL 接口模块 (SIM)

受控的停止

Preventa XPS-UAF 模块

停止类别 1

紧急停止按钮 (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?