8536IB1904ZH-04

验收测试

系统集成商/机器制造商必须执行安全功能的验收测试,以验证和记录安全功能的正确性。系统集成商/机器制造商由此证明已经测试了所使用的安全功能的有效性。必须根据危害分析和风险评估进行验收测试。在类别 4 低需求模式的情况下,应每月至少测试一次安全功能。必须遵守所有适用的标准和规定。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?