8536IB1904PTBR-04

Aviso de validade

Este guia é válido para todas as configurações do TeSys island . A disponibilidade de algumas funções descritas neste guia depende do protocolo de comunicação usado e dos módulos físicos instalados na TeSys island .

Para ver a conformidade do produto com diretivas ambientais, como RoHS, REACH, PEP e EOLI, acesse www.se.com/green-premium.

Para ver as características técnicas dos módulos físicos descritos neste guia, acesse www.se.com.

As características técnicas apresentadas neste guia devem ser as mesmas que aparecem on-line. Poderemos revisar o conteúdo ao longo do tempo para melhorar a clareza e a precisão. Se você notar uma diferença entre as informações contidas neste guia e as informações on-line, use as informações on-line.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?