8536IB1904ZH-04

接线类别 4

单个故障不会导致安全功能的丧失。在安全功能的下一个需求之时或之前检测到单个故障。如果无法进行此检测,则未检测到的故障的累积不应导致安全功能的丧失。

为了满足类别 4 的要求,镜像接触器反馈(镜像进/镜像出)必须由 Preventa XPS 模块(或等效模块)监测,该模块执行 SIL* 起动器镜像接触器的外部诊断监测。如果镜像接触器在停止时未打开,则会阻止 SIL 安全起动器组中的所有 SIL 起动器重新起动。安全相关的传感器元件连接到 Preventa XPS 模块(或等效模块)。Preventa XPS 模块(或等效模块)输出连接到 SIL 接口模块的 SIL-IN / SIL 公共输入。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?