8536IB1904ZH-04

SIL 安全起动器组

SIL* 安全起动器组由一个或多个 SIL Avatar 组成,全部分配到单个 SIL 接口模块。SIL 安全起动器组中的所有 SIL Avatar 都对单个 SIL 停止命令作出反应。SIL 接口模块始终安装在 SIL 安全起动器组中包含的最后一个 SIL 起动器的右侧(总线耦合器的远侧)。

一个阀岛可能包括几个 SIL 安全起动器组。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?