实施类别 2 间接监测
为了达到诊断覆盖范围的类别 2 要求 (DC>60%),应实施对组状态的外部监测,以触发停止机器的辅助机制(断路器分励脱扣等)或防止进入危险区域(安全锁)。
每个 SIL* 安全起动器组都有五个与之关联的状态,以指示运行状态。状态 0 表示此插槽中不存在 SIL 安全起动器组。TeSys island 支持阀岛上多达 10 个 SIL 安全起动器组。
SIL 停止功能的 SIL 安全起动器组状态:
-
0 = 系统配置中不存在 SIL 安全起动器组
-
1 = 受 avatar 设备事件影响的 SIL 安全起动器组
-
2 = 停止命令已接收,SIL 起动器尚未打开
-
3 = 停止命令成功发出,所有 SIL 起动器都打开
-
4 = 仅向一个 SIL 接口模块 (SIM) 输入通道发出停止命令(跳线或 SIM 输入接线导致问题),但 SIL 起动器确实成功打开
-
5 = 正常操作,SIL 起动器可以为打开或关闭
状态 5 是正常运行状态,状态 3 是正常的 SIL 停止状态。状态 1 表示 SIL 起动器的固件或通信有问题。状态 2 和 4 表示 SIM、SIL 起动器或 SIL 停止接线的 SIL 停止相关问题。间接监控应查找状态 2 或 4 持续时间超过 SIL 停止的启动时间的情况,并使用状态信息触发辅助机制来停止机器(断路器旁路脱扣等)。
要读取 SIL 安全起动器组状态,外部监视必须使用系统诊断功能块。系统中的每个 SIL 安全起动器组在此功能块上都有一个输出,用于其 SIL 安全起动器组状态,在功能块上标记为 “SILStarterStopMsgGrp n”,其中 n 是阀岛中 SIL 安全起动器组的编号。SIL 安全起动器组状态遵循上面显示的类型。