8536IB1904ZH-04

接线类别 1 的架构要求

类别 1 的指定架构在 EN ISO 13849-1, 6.2.4 中定义。

类别 1 指定架构 (EN ISO 13849-1)

I:输入设备

L:逻辑

O:输出设备

im:互连方式

SRP/CS 是接线类别 1 的控制系统的安全相关部分,必须使用经过良好验证的组件设计和构造。

安全相关应用的“经过良好验证的组件”是以下任一组件:

  • 过去广泛使用,并在类似应用中获得成功结果,或

  • 使用证明其安全相关应用的适用性和可靠性的原则制造和验证。

类别 1 系统中没有诊断覆盖(DCavg = 无)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?