8536IB1904ZH-04

运行条件

TeSys island 设计用于长期在以下条件下工作。其他条件可能适用于特定模块,如 www.se.com/tesys-island 上提供的相应产品手册所述。

  • 环境温度 40 °C (104 °F)

  • 400 或 480 V 电机

  • 湿度 50%

  • 80% 负载

  • 水平安装方向

  • 所有输入已激活

  • 所有输出已激活

  • 运行时间为 24 小时/天,365 天/年

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?