8536IB1904ZH-04

接线类别 3 的架构要求

类别 3 的指定架构在 EN ISO 13849–1, 6.2.6 中定义。

类别 3 指定架构 (EN ISO 13849-1)

im:互连方式

L1、L2:逻辑

c:交叉监测

m:监测

I1、I2:输入设备,例如传感器

O1、O2 :输出设备,例如主接触器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?