8536IB1904ZH-04

设备使用检查

执行下表中描述的检查以验证 SIL* 起动器接触器操作循环是否在可接受的寿命值内。

1

使用 TeSys™ island DTM 或 OMT 的设备诊断功能,访问每个 SIL 起动器的设备资产信息。

2

如果接触器操作循环次数大于 B10d (=1,369,863),则更换 SIL 起动器。

3

否则,使用接触器操作循环次数值计划下一次维护。请参阅 维护计划

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?