受保护电缆绝缘
危险 |
|---|
|
意外的设备操作
确保按照 ISO
13849-2 标准安装安全相关系统的电缆。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
如果安全相关系统的电缆可能发生短路和交叉电路,并且上游设备未检测到,则需要根据 ISO 13849-2 标准安装受保护的电缆。
在安装未受保护的电缆的情况下,如果电缆损坏,则短路状态下的安全功能的两个信号(两个通道)可能会连接到外部电压。在这种情况下,安全功能不再有效。
危险