可靠性数据
安全功能标准参考
SIL*停止功能优先于因操作原因触发的停止 (EN ISO 13849-1, 5.2.1)。
性能水平取决于接线类别*、MTTFd 和 DCavg。
下图显示了根据类别要求的 TeSys™ island 定位。
通过控制系统安全相关部件实现 PL 评估的简化程序 (SRP/CS)
|
类别 |
B |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCavg |
无 |
无 |
低 |
中 |
低 |
中 |
高 |
|
每个通道的 MTTFd |
|||||||
|
低 |
a |
未覆盖 |
a |
b |
b |
c |
未覆盖 |
|
中 |
b |
未覆盖 |
b |
c |
c |
d |
未覆盖 |
|
高 |
未覆盖 |
c |
v |
d |
d |
d |
e |
根据 TeSys island 的架构和接线类别,TeSys island 应符合的关键指标值(DCavg、MTTFd、PL)显示在下表中。
单通道和双通道架构的关键指标值
|
TeSys island 系统架构 |
类别 |
单一容错* |
DCavg |
每个通道的 MTTFd |
目标 PL |
|---|---|---|---|---|---|
|
单通道 |
1 |
否 |
无 |
高(≥ 30 年) |
c |
|
2 |
否 |
低 (≥ 60%) 至中 (≥ 90%) |
低(≥ 3 年)至高(≥ 30 年) |
c、d |
|
|
双通道 |
3 |
是 |
c、d、e |
||
|
4 |
是 |
高 (≥ 99%) |
高(≥ 30 年) |
e |