8536IB1904ZH-04

避免故障的措施

必须尽可能避免规格、硬件和软件中的系统错误,以及安全相关系统中的使用故障和维护故障。为了满足这些要求,IEC 61508 规定了许多必须根据所需 SIL* 实施的避免故障的措施。这些用于避免故障的措施必须涵盖安全相关系统的整个生命周期,即从设计到系统停止使用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?