8536IB1904IT-04

Uso previsto

I prodotti descritti nella presente guida, insieme a software, accessori e opzioni, sono starter per carichi elettrici a bassa tensione, destinati all'uso industriale conformemente alle istruzioni, indicazioni, esempi e informazioni di sicurezza contenuti in questo documento e in altra documentazione di supporto.

Il prodotto può essere utilizzato solo conformemente a tutte le normative e direttive di sicurezza applicabili, ai requisiti specifici e ai dati tecnici.

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario eseguire un'analisi dei pericoli e una valutazione dei rischi dell'applicazione pianificata. In base ai risultati, adottare adeguate misure collegate alla sicurezza.

Poiché il prodotto viene utilizzato come componente di una macchina o processo, garantire la sicurezza delle persone per mezzo della struttura del sistema complessiva.

Utilizzare il prodotto solo con i cavi e gli accessori specificati. Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali.

Qualsiasi altro utilizzo diverso da quello espressamente consentito è proibito e può causare pericoli imprevisti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?