8536IB1904IT-04

Requisiti architettonici per la categoria cablaggio 3

L'architettura designata per la categoria 3 è definita nella norma EN ISO 13849-1, 6.2.6.

Architettura designata per la categoria 3 (EN ISO 13849-1).

im: mezzi di interconnessione

L1, L2: logica

c: monitoraggio incrociato

m: monitoraggio

I1, I2: dispositivo di ingresso, (es. sensore)

O1, O2 : dispositivo di uscita, (es. contattore principale)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?