8536IB1904IT-04

Norma EN/IEC 60204-1

La categoria stop 0 viene definita come "l'arresto tramite lo scollegamento immediato dell'alimentazione degli attuatori della macchina (ovvero stop non controllato)."

La categoria stop 1 è definita come "uno stop controllato con l'alimentazione disponibile per gli attuatori della macchina per raggiungere lo stop e quindi lo scollegamento dell'alimentazione al raggiungimento dello stop".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?