Requisiti architettonici per la categoria cablaggio 1
L'architettura designata per la categoria 1 è definita nella norma EN ISO 13849-1, 6.2.4.
|
I: dispositivo di ingresso |
|
L: logica |
|
O: dispositivo di uscita |
|
im: mezzi di interconnessione |
La parte del sistema di comando legata alla sicurezza (SRP/CS), della categoria di cablaggio 1, deve essere designata e realizzata utilizzando componenti ben collaudati.
Un "componente ben collaudato" per un'applicazione legata alla sicurezza è un componente:
-
ampiamente utilizzato in passato con risultati positivi in applicazioni simili oppure
-
realizzato e verificato mediante principi che ne dimostrano l'idoneità e l'affidabilità per applicazioni legate alla sicurezza.
Non esiste alcuna copertura diagnostica (CCavg = nessuna) nei sistemi di categoria 1.