Frequenza media del guasto pericoloso [h-1] (PFH). (Guasto pericoloso secondo la definizione di IEC 61508-4)
Per mantenere la funzione di sicurezza, la norma IEC 61508 richiede vari livelli di misurazioni per evitare e controllare gli errori rilevati, a seconda del SIL* richiesto.
Tutti i componenti di una funzione di sicurezza devono essere soggetti a una valutazione delle probabilità per valutare l'efficacia delle misure implementate per il controllo dei guasti rilevati.
Questa valutazione ha determinato il PFH (Frequenza media del guasto pericoloso* [h-1]) per un sistema legato alla sicurezza. Si tratta della probabilità oraria che un sistema legato alla sicurezza subisca un guasto pericoloso e che non sia possibile eseguire correttamente la funzione di sicurezza.
A seconda del SIL, il PFH non deve superare determinati valori per l'intero sistema legato alla sicurezza.
Vengono aggiunti i singoli valori PFH di una catena di funzioni. Il risultato non deve superare il valore massimo specificato nella norma.
|
Livello di integrità di sicurezza |
Frequenza media del guasto pericoloso* [h-1] (PFH) a richiesta elevata o richiesta continua |
|---|---|
|
4 |
Da 10-9 ≤ a < 10-8 |
|
3 |
Da 10-8 ≤ a < 10-7 |
|
2 |
Da 10-7 ≤ a < 10-6 |
|
1 |
Da 10-6 ≤ a < 10-5 |