8536IB1904IT-04

Norma EN ISO 13849

Questa norma europea specifica la procedura di convalida, compresa l'analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi e la prova, per le funzioni e categorie di sicurezza per le parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Le descrizioni delle funzioni e dei requisiti di sicurezza per le categorie vengono riportate nella norma ISO 13849-1 riguardante i principi generali per la progettazione. Alcuni requisiti per la validazione sono generici e alcuni specifici della tecnologia utilizzata. La norma EN ISO 13849-2 specifica anche le condizioni in base alle quali deve essere eseguita la validazione tramite la prova delle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?