8536IB1904IT-04

Elemento sensore legato alla sicurezza

Il modulo SIM è collegato a monte:

  • alla sorgente 24 V CC

  • all'elemento del sensore legato alla sicurezza o a un modulo Preventa XPS (o equivalente).

Il modulo SIM è progettato con due canali di ingresso per gli elementi del sensore legati alla sicurezza a doppio canale. Per un livello di tolleranza ai guasti più elevato, si raccomanda l'uso dell'architettura a due canali di ingresso.

Per gli schemi di cablaggio seguenti, vedere Legenda schemi di cablaggio canale SIM.

SIM: cablaggio a un canale

SIM: cablaggio a due canali

Legenda schemi di cablaggio canale SIM

Pulsanti di arresto di emergenza (S1)

Connettore cavo piatto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?