8536IB1904IT-04

Dati sull'affidabilità

Riferimenti alla norma della funzione di sicurezza

La funzione di stop SIL* ha la priorità su uno stop attivato per motivi operativi (EN ISO 13849-1, 5.2.1).

Il livello di prestazioni dipende dalla categoria di cablaggio*, MTTFd, e DCavg.

Lo schema seguente mostra la posizione di TeSys™ island in base ai requisiti della categoria.

Posizione di TeSys island in base ai requisiti della categoria

Procedura semplificata per la valutazione del PL ottenuto dalle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS)

Categoria

B

1

2

2

3

3

4

CCavg

nessuna

nessuna

bassa

media

bassa

media

alta

MTTFd di ciascun canale

basso

a

non coperto

a

b

b

c

non coperto

medio

b

non coperto

b

c

c

d

non coperto

alto

non coperto

c

v

d

d

d

e

In base all'architettura e alla categoria di cablaggio di TeSys island, gli indicatori chiave (CCavg, MTTFd, PL) per TeSys island sono conformi ai valori indicati nella tabella seguente.

Valori degli indicatori chiave per le architettura a canale singolo e doppio

Architettura del sistema TeSys island

Categoria

Tolleranza ai guasti singoli*

CCavg

MTTFd di ciascun canale

PL mirato

Canale singolo

1

No

Nessuno

Alto (≥ 30 anni)

c

2

No

Da basso (≥ 60%) a medio (≥ 90%)

Da basso (≥ 3 anni) ad alto (≥ 30 anni)

c, d

Canale doppio

3

c, d, e

4

Alto (≥ 99%)

Alto (≥ 30 anni)

e

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?