Terminologia sulla sicurezza funzionale
La terminologia sulla sicurezza funzionale utilizzata in questa guida viene definita di seguito.
|
Termine |
Norma |
Definizione |
|---|---|---|
|
Tolleranza ai guasti |
IEC 61511-1 |
Capacità di un elemento funzionale di continuare a eseguire una funzione richiesta in presenza di guasti o errori |
|
Sicurezza funzionale |
IEC 61508-4 |
Parte della sicurezza generale relativa all'apparecchiatura sotto controllo (EUC) e al sistema di controllo EUC che dipende dal funzionamento corretto dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza (E/E/PE) e altre misure di riduzione dei rischi |
|
Guasto in sicurezza |
IEC 61508-4 |
Guasto di un elemento e/o sottosistema
e/o sistema che svolge un ruolo nell'implementazione della funzione
di sicurezza la quale:
|
|
Frazione guasti in sicurezza |
IEC 61508-4 |
Il rapporto tra i guasti in sicurezza e i guasti totali del sistema. |
|
Stato sicuro |
IEC 61511-1 |
Stato del processo quando si raggiunge la sicurezza |
|
IEC 61800-5-2 |
Stato della PDS(SR)* quando si raggiunge la sicurezza |
|
|
Safe stop |
IEC 61800-5-2 |
Le funzioni di Safe stop vengono definite come segue:
|
|
Funzione di sicurezza |
IEC 61800-5-2 |
Funzione che deve essere implementata da parte di un sistema legato alla sicurezza o altra misura di riduzione dei rischi, destinata a raggiungere o mantenere uno stato sicuro per l'apparecchiatura o macchina azionata dalla PDS(SR)* in relazione a uno specifico evento pericoloso |
|
Livello di integrità di sicurezza (SIL) |
IEC 61508 |
La norma IEC 61508 definisce i livelli di integrità di sicurezza (SIL) per le funzioni di sicurezza: SIL 1 è il livello di integrità più basso e SIL 4 il più alto. Un'analisi dei pericoli e una valutazione dei rischi costituiscono la base per stabilire il livello di integrità di sicurezza necessario. |
|
Sistema legato alla sicurezza |
IEC 61800-5-2 |
Sistema designato che
|
|
Sottosistema |
IEC 61800-5-2 |
Parte del design dell'architettura di primo livello di un sistema legato alla sicurezza, il cui guasto compromette la funzione legata alla sicurezza |