8536IB1904IT-04

Monitoraggio diagnostico

Poiché il monitoraggio diagnostico si verifica non appena richiesto dalla funzione di sicurezza, il tempo complessivo per rilevare il guasto e portare la macchina in una condizione non pericolosa deve essere inferiore al tempo necessario per raggiungere l'area pericolosa.

Secondo la norma ISO 13849-2, 9.2.3, per la categoria 2: Il MTTFd * dell'apparecchiatura di monitoraggio deve essere superiore alla metà del MTTFd della logica. Il contributo di TeSys island al MTTFd del monitoraggio diagnostico è MTTFd > 100 anni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?