8536IB1904IT-04

Cablaggio avatar SIL

Gli schemi di cablaggio in questa sezione sono per gli avatar SIL* La tabella seguente contiene una legenda per gli schemi di questa sezione.

Legenda degli schemi di cablaggio

Interblocco meccanico

Collegamento parallelo

Collegamento inverso

Circuito elettrico

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2 *

Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Motore a due velocità: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Motore due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4 *

Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Motore a due velocità: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Motore due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Trasportatore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Trasportatore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?