8536IB1904IT-04

SIL stop, categoria stop 1, categoria cablaggio 2

Esempio SIL Stop, categoria stop 1, categoria cablaggio 2 *

Legenda per Esempio: SIL stop, categoria stop 1, categoria cablaggio 2

Interblocco meccanico

Ingresso

Collegamento parallelo

Avvio

Collegamento inverso

Estensione

Connettore cavo piatto

Stop controllato

Modulo interfaccia SIL (SIM)

Categoria stop 1

Alimentazione

Interruttore a monte

Pulsanti di arresto di emergenza (S1)

PLC

Pulsante di avvio S2

Bus coupler

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?