8536IB1904IT-04

SIL stop, categoria stop 1, categoria cablaggio 3/4

Esempio SIL Stop, categoria stop 1, categoria cablaggio 3/4 *

Legenda per Esempio: SIL stop, categoria stop 1, categoria cablaggio 3/4

Collegamento parallelo

Pulsante di avvio S2

Collegamento inverso

Ingresso

Alimentazione

Avvio

Connettore cavo piatto

Estensione

Modulo interfaccia SIL (SIM)

Stop controllato

Modulo Preventa XPS-UAF

Categoria stop 1

Pulsanti di arresto di emergenza (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?