8536IB1904IT-04

Norma IEC 61508

La norma IEC 61508 riguarda la sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza.

Invece di un singolo componente, viene considerata come un'unità un'intera catena di funzioni (es. da un sensore attraverso le unità di elaborazione logiche verso l'attuatore).

Questa catena di funzioni deve rispettare i requisiti del livello di integrità di sicurezza nel suo complesso.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.