Architettura commutazione frequenza bassa/alta
Le informazioni in questa sezione possono essere utilizzate per stabilire se l'architettura operativa è a frequenza bassa o alta.
La parte elettromeccanica dello starter SIL * è caratterizzata da un B10d.
Per calcolare il MTTFd (ai sensi della norma ISO 13849-1) o λd (ai sensi della norma IEC 62061), si applica la formula seguente:
|
MTTFd=B10d/(0,1*Nop) dove λd=1/MTTFd Nop: numero medio di operazioni annuali |
Ai sensi della norma ISO 13849, il tempo di funzionamento di un componente elettromeccanico è limitato a T10d (tempo medio fino a quando il 10% dei componenti non si guasta pericolosamente*).
Pertanto, il tempo di funzionamento di uno starter SIL è limitato a:
|
T10d=B10d/Nop |
Il B10d dello starter SIL è B10d = 1.369.863 e supponendo un T10d di 10 anni, il numero di cicli per uno starter SIL di TeSys island è limitato a Nop = B10d/T10 = 131.400/anno (o una media annuale di 15 cicli/h).
Se l'applicazione richiede un Nop inferiore a tale valore, rientra nella categoria di frequenza di commutazione bassa (dove gli avatar SIL possono essere utilizzati così come sono). Altrimenti, rientra nella categoria di frequenza di commutazione alta (dove la funzione di sicurezza deve essere implementata con un avatar SIL dedicato, come descritto di seguito).