8536IB1904IT-04

Categoria cablaggio 2

L'elemento del sensore legato alla sicurezza è collegato via cavo al modulo Preventa XPS (o equivalente). Le uscite del modulo Preventa XPS (o equivalente) sono collegate via cavo agli ingressi comuni SIL-IN/SIL del modulo interfaccia SIL*.

Per rispettare i requisiti per la categoria 2, il feedback del contatto mirror (Mirror In/Mirror Out) deve essere monitorato da un modulo Preventa XPS (o equivalente) che esegue il monitoraggio diagnostico esterno del contatto mirror. Se il contatto mirror non si chiude allo stop, il riavvio successivo viene impedito per tutti gli starter SIL nel gruppo SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?