8536IB1904IT-04

Piano di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione dipendono dalla modalità di frequenza.

  • Per la modalità di frequenza bassa (numero medio annuale dei cicli del contattore inferiore a 15 cicli/ora), eseguire la manutenzione ogni 12 mesi.

  • Per la modalità frequenza alta (numero medio annuale dei cicli del contattore superiore a 15 cicli/ora o 136.986 cicli/anno), eseguire la manutenzione a intervalli di 1/10° della durata stimata del dispositivo.

La durata stimata del dispositivo (anni) = B10d (=1.369.863)/numero medio annuale di cicli del contattore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?