8536IB1904IT-04

Frequenza commutazione alta (≥ 15 cicli all'ora)

Updated D1

Per l'uso ad alta frequenza, isolare la funzione di sicurezza d quella operativa mediante un avatar SIL* per la funzione di sicurezza e un avatar standard per la funzione operativa. Gli starter standard vengono quindi cablati in serie a valle dello starter SIL. Frequenza commutazione alta: la tabella delle funzioni operative e di sicurezza contiene alcuni esempi di avatar standard utilizzati a valle dello starter SIL per architetture di SIL Stop, categoria cablaggio 1/2* e SIL stop, categoria cablaggio 3/4*.

Avatar standard per la funzione operativa + avatar SIL utilizzato per la funzione di sicurezza: SIL stop, categoria cablaggio 1/2

Avatar standard

Avatar SIL

Frequenza commutazione alta, SIL stop, categoria cablaggio 1/2: funzioni operative e di sicurezza

Avatar standard

Avatar SIL

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Modulo 6

Contattore

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter SIL

SIM

Motore a un senso di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter SIL

SIM

Motore a due sensi di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

SIM

Motore a due velocità

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

SIM

Motore a due velocità e a due sensi di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

SIM

Trasportatore a un senso di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter SIL

SIM

Trasportatore a due sensi di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

SIM

Motore YD a un senso di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

SIM

Motore YD a due sensi di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

SIM

Avatar standard per la funzione operativa + avatar SIL utilizzato per la funzione di sicurezza: SIL stop, categoria cablaggio 3/4

Avatar standard

Avatar SIL

Frequenza commutazione alta, SIL stop, categoria cablaggio 3/4: funzioni operative e di sicurezza

Avatar standard Avatar SIL Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5 Modulo 6 Modulo 7

Contattore

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Motore a un senso di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Motore a due sensi di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Motore a due velocità

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Motore a due velocità e a due sensi di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Motore YD a un senso di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Motore YD a due sensi di marcia

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?