8536IB1904IT-04

Starter SIL

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Per le istruzioni complete sulla sicurezza funzionale, consultare la Guida alla sicurezza funzionale di TeSys™ island, 8536IB1904.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Gli starter SIL* offrono funzioni analoghe agli starter standard ma sono associati a un modulo interfaccia SIL.

Le funzioni principali degli starter SIL sono le seguenti:

  • Funzione categoria stop 0 e 1*

  • Controllo operativo per i carichi

  • Misurazione dei dati elettrici relativi al carico

  • Fornitura di dati di monitoraggio dell'energia se è installato un modulo interfaccia di tensione in TeSys island

Per un singolo starter possono essere necessari più starter SIL per una singola funzione di TeSys avatar. Ad esempio, l'avatar Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2* include due starter SIL. Inoltre, gli avatars che utilizzando starter SIL includono sempre un modulo interfaccia SIL.

Gli starter SIL sono collegati:

  • a monte a un commutatore

  • a valle al carico

I SIL comunicano con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i comandi.

Valori nominali starter SIL

Valori di potenza

Amperaggio

Riferimento

kW

hp

4

5

0,18–9

TPRSS009

11

15

0,5–25

TPRSS025

18,5

20

0,76–38

TPRSS038

30

40

3,25–65

TPRSS065

37

40

4–80

TPRSS080

Funzioni starter SIL

Cavo piatto (per il collegamento al modulo a sinistra)

Tag nome

Indicatori di stato LED

Bridge mobile

Collegamenti elettrici a monte

Collegamenti elettrici a valle

Codice QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?