8536IB1904IT-04

Test accettazione

L'integratore di sistemi/il produttore della macchina deve eseguire un test di accettazione della funzione di sicurezza per verificare e documentare il corretto funzionamento della funzione di sicurezza. L'integratore di sistemi/il produttore della macchina deve quindi certificare di aver testato l'efficacia delle funzioni di sicurezza utilizzate. Il test di accettazione deve essere eseguito sulla base dell'analisi dei pericoli e della valutazione dei rischi. In caso di modalità richiesta bassa con categoria 4, la funzione di sicurezza deve essere testata almeno una volta al mese. È necessario attenersi a tutte le norme e direttive applicabili.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?