8536IB1904IT-04

Stato contatti starter SIL

Lo stato degli starter SIL* appartenente a un gruppo SIL viene comunicato tramite i collegamenti In/Out SIM Mirror. Ciò consente l'implementazione delle architetture della categoria cablaggio 2* in cui i contatti mirror sono collegati al modulo Preventa XPS (o equivalente). Queste configurazioni forniscono funzionalità di monitoraggio dirette dei dispositivi elettromeccanici tramite un elemento di contatto meccanicamente vincolato, che offre una copertura diagnostica fino al 99%. Consultare EN ISO 13849-1, Tabella E.1: stime della copertura diagnostica (DC).

Stato contatti starter SIL

Stato gruppo SIL

Stato Mirror In/Out

Tutti gli starter SIL sono aperti

Il contatto Mirror In/Out è chiuso

Almeno uno starter SIL è chiuso

Il contatto Mirror In/Out è aperto

Nessuna alimentazione a TeSys island o guasto rilevato dalla funzione di sicurezza

Il contatto Mirror In/Out è aperto

SIM verso cablaggio modulo Preventa XPS-AF

Condizioni di avvio esterne (ESC)

Pulsante di avvio (S2)

Pulsanti di arresto di emergenza (S1)

Alimentazione

Modulo Preventa XPS-UAF

Ingresso

SIM mirror out

Avvio

SIM mirror in

Prolunga

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?