8536IB1904IT-04

Categorie stop (EN/IEC 60204-1)

La categoria di stop si riferisce al modo in cui il carico azionato viene disattivato e dipende dal sottosistema esterno legato alla sicurezza che attiva la funzione di stop. Un sottosistema esterno legato alla sicurezza può essere implementato con dispositivi quali i moduli Preventa™ XPS.

Categoria stop 0

La categoria stop 0 è definita come l'arresto del movimento della macchina tramite la disattivazione immediata dell'alimentazione elettrica degli attuatori della macchina. La categoria stop 0 è uno stop non controllato.

Categoria stop 1

La categoria stop 1 è definita come l'arresto del movimento della macchina con l'alimentazione elettrica ancora presente negli attuatori della macchina durante la procedura di stop. L'alimentazione viene rimossa quando lo stop è completo. La categoria stop 1 è uno stop controllato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?