8536IB1904PTBR-04

Uso previsto

Os produtos descritos neste guia, juntamente com o software, os acessórios e os opcionais, são partidas de cargas elétricas de baixa tensão destinadas ao uso industrial de acordo com as instruções, as diretrizes, os exemplos e as informações de segurança contidas neste documento e em outras documentações de apoio.

O produto só pode ser usado em conformidade com todos os regulamentos e diretivas de segurança aplicáveis, os requisitos especificados e os dados técnicos.

Antes de usar o produto, você deve executar uma análise de risco e uma avaliação de risco da aplicação planejada. Com base nos resultados, medições apropriadas relacionadas à segurança devem ser implementadas.

Como o produto é usado como um componente de uma máquina ou um processo, você deve garantir a segurança das pessoas por meio do projeto geral do sistema.

Opere o produto apenas com os cabos e acessórios especificados. Use apenas acessórios e peças de reposição originais.

Qualquer uso que não seja o uso explicitamente permitido é proibido e pode resultar em perigos imprevistos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?