8536IB1904IT-04

SIL Stop, categoria stop 0, categoria cablaggio 2

Esempio SIL Stop, categoria stop 0, categoria cablaggio 2 *

Legenda per Esempio: SIL Stop, categoria stop 0, categoria cablaggio 2

Interblocco meccanico

Pulsanti di arresto di emergenza (S1)

Collegamento parallelo

Modulo Preventa XPS-UAF

Collegamento inverso

Pulsante di avvio (S2)

Alimentazione

Ingresso

Connettore cavo piatto

Avvio

Modulo interfaccia SIL (SIM)

Estensione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?