8536IB1904IT-04

Configurazione SIL stop, categoria stop 0, categoria cablaggio 1

NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria cablaggio 1 in conformità con ISO 13849. Categoria stop 0 in conformità con EN/IEC 60204-1.

Il SIL stop del motore è controllato direttamente dall'apertura del contatto del pulsante di arresto di emergenza.

SIL Stop

Avatar A1

Categoria cablaggio 1, categoria stop 0

Gruppo SIL 1

PLC

Motore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?