8536IB1904IT-04

Isolamento del cavo protetto

PERICOLO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
Verificare di aver installato i cavi del sistema legato alla sicurezza ai sensi della norma ISO 13849-2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Se possono verificarsi cortocircuiti e circuiti incrociati con i cavi del sistema legato alla sicurezza che non vengono rilevati dai dispositivi a monte, è necessaria l'installazione di un cavo protetto ai sensi della norma ISO 13849-2.

In caso di installazione di un cavo non protetto, i due segnali (entrambi i canali) di una funzione di sicurezza nello stato cortocircuito possono essere collegati alla tensione esterna se il cavo è danneggiato. In tal caso, la funzione di sicurezza non è più operativa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?