8536IB1904IT-04

Misure per evitare i guasti

Gli errori sistematici nelle specifiche, nell'hardware e nel software, di utilizzo e manutenzione nel sistema legato alla sicurezza devono essere evitati, per quanto possibile. Per rispettare questi requisiti, la norma IEC 61508 specifica varie misure atte a evitare i guasti da adottare in base al SIL* richiesto. Queste misure atte a evitare i guasti devono coprire l'intero ciclo di vita del sistema legato alla sicurezza, ovvero dalla progettazione allo smantellamento del sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?