8536IB1904IT-04

Sicurezza funzionale in TeSys island

TeSys™ island fornisce avatar specifici e dispositivi fisici per creare configurazioni per le funzioni della categoria stop 0 e 1 secondo la norma EN/IEC 60204-1. Gli avatar TeSys sono rappresentazioni digitali dei moduli fisici sull'isola, tuttavia, la funzione di sicurezza di TeSys island si basa solo sui componenti hardware elettromeccanici. I dispositivi specifici sono lo starter SIL* e il modulo interfaccia SIL. Un altro concetto importante è il gruppo SIL: una serie di avatar associati a un modulo interfaccia SIL e che seguono la stessa funzione di sicurezza. In un'isola possono essere presenti più gruppi SIL.

TeSys island deve essere integrato con altri elementi legati alla sicurezza in un sistema legato alla sicurezza più ampio per garantire la sicurezza funzionale di una macchina o di un sistema/processo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?