8536IB1904IT-04

Configurazione SIL stop, categoria stop 0, categoria cablaggio 2

NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria cablaggio 2 in conformità con ISO 13849. Categoria stop 0 in conformità con EN/IEC 60204-1.

Esempio: motore a due sensi di marcia: configurazione SIL stop, categoria cablaggio 1/2, categoria stop 0, categoria cablaggio 2 (monitoraggio indiretto)

Legenda per Esempio: motore a due sensi di marcia: configurazione SIL stop, categoria cablaggio 1/2, categoria stop 0, categoria cablaggio 2 (monitoraggio indiretto)

Interblocco meccanico

Bus coupler

Collegamento parallelo

PLC

Collegamento inverso

Interruttore a monte

Pulsanti di arresto di emergenza (S1)

Alimentazione

Connettore cavo piatto

Ingresso

Modulo interfaccia SIL (SIM)

Avvio

Modulo Preventa XPS-UAF

Prolunga

Pulsante di avvio (S2)

   

Esempio: motore a due sensi di marcia: configurazione SIL stop, categoria cablaggio 1/2, categoria stop 0, categoria cablaggio 2 (monitoraggio diretto)

Interblocco meccanico

Modulo interfaccia SIL (SIM)

Collegamento parallelo

PLC funzione di sicurezza

Collegamento inverso

Interruttore a monte

Pulsanti di arresto di emergenza (S1)

Ingresso digitale

Connettore cavo piatto

Uscita digitale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?