Tolleranza ai guasti hardware (HFT) e frazione guasti in sicurezza (SFF)
A seconda del SIL* per il sistema legato alla sicurezza, la norma IEC 61508 richiede una tolleranza ai guasti hardware specifica (HFT) in relazione a una parte specifica di guasti in sicurezza, indicati come frazione guasti in sicurezza (SFF).
La HFT è la capacità di un sistema di eseguire la funzione di sicurezza necessaria nonostante la presenza di uno o più guasti hardware.
La SFF di un sistema viene definita come il rapporto tra i guasti in sicurezza e i guasti totali del sistema.
Secondo la norma IEC 61508, il SIL massimo raggiungibile di un sistema è in parte determinato dalla HFT e dalla SFF del sistema.
Questi tipi dono specificati in base ai criteri definiti dalla norma per gli elementi legati alla sicurezza.
|
SFF |
Sottosistema HFT tipo A |
Sottosistema HFT tipo B |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
|
< 60% |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
- |
SIL 1 |
SIL 2 |
|
Da 60% a < 90% |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
|
Da 90% a < 99 % |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
|
≥ 99% |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |